This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在 CC1352P 中驱动外部前端模块

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/989899/cc1352p-how-can-drive-external-front-end-module-in-cc1352p

器件型号:CC1352P

大家好、团队、

我们将使用 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54的主机测试示例。

我们在  硬件中添加了 SKY66113-11:2.4 GHz 低功耗 BluetoothRegistered/802.15.4/Thread/ZigBeeRegistered前端模块(射频输出)。

在哪个代码段中、我们需要切换 GPIO 以在射频 Rx 和 Tx 驱动前端模块。

我们需要按照下表驱动 DIO 26。

此致、

Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 syscfg 中、转到 TI 驱动程序->射频以查看 CC1352P Launchpad 的示例之一、并检查回调设置。 射频驱动器具有可用于设置回调以控制开关的挂钩。