This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRF06EBK:SMARTRF06EBK

Guru**** 2693275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/988304/smartrf06ebk-smartrf06ebk

器件型号:SMARTRF06EBK

使用 SmartF06仿真器(TI XDS)启动 IAR 8.32.2调试器时、出现"Failed to load the CPU core driver"消息。

我也重新安装了 ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64.exe、但没有帮助。

下面是 IAR 调试日志:

2021年3月23日12:26:52:IAR 嵌入式工作平台8.32.2 (C:\
程序文件(x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.2\ARM\
bin/armproc.dll)
2021年3月23日12:26:52:已加载宏文件:C:\Program Files (x86)\
IAR Systems\Embedded Workbench 8.2\arm\config\debugger\
TexasInstruments\CC26x0.DMAC
2021年3月23日12:26:52:连接到 TI XDS100v3 (探头编号:  
1220155E ) com [-/7]
2021年3月23日12:32:16:致命错误:无法加载 CPU 内核  
驱动程序  会话已中止!
2021年3月23日12:32:16:IAR 嵌入式工作平台8.32.2 (C:\
程序文件(x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.2\ARM\
bin/armproc.dll)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    已将您的问题转发给工程师、应能在短时间内提供反馈。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

     您必须将 EMU 包的32位变体与 IAR 一起使用。 希望这能更好地工作。

    此致、

    Øyvind μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Øyvind μ A、

    您能给我指出我可以从哪里下载32位 EMU 包吗?

    我是否必须卸载64位版本?

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32位 EMU 包可从以下位置下载: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

    您不必卸载64位版本、但如果您不需要、我无论如何都会卸载。

    如果您同时保持这两种状态、则必须告诉 IAR 在哪里可以找到 EMU 包。 您可以在 Debugger ->TI XDS 下找到此选项。 在下一个对话框的底部、您将找到"TI 仿真包安装路径"。 默认值为"C:\ti\ccs_base"。 如果您在已安装的64位版本上安装32位版本、我将首先卸载64位版本。 只是为了确保您安装的是全新的。

    此致、

    Øyvind μ A