This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:错误#10263:闪存存储器范围已指定

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/988202/cc2650-error-10263-flash-memory-range-has-already-been-specified

器件型号:CC2650

您好!

我有一个从 simple_peripheral_cc2650lp_app 启动的项目。  我进入了显示构建设置... 并注意到指定的处理器型号不是2650、因此我将其更改为 CC2650F128。  

然后、我遇到了有关已指定闪存和 SRAM 参数的这些错误。

"../cc26x0f128.cmd"、行78:错误#10263:闪存范围已指定
"../cc26x0f128.cmd"、第78行:错误#10264:闪存存储器范围与现有存储器范围闪存重叠
"../cc26x0f128.cmd"、第78行:错误#10264:闪存存储器范围与现有存储器范围 FLASH_LAST_PAGE 重叠
"./cc26x0f128.cmd"、第80行:错误#10263:已指定 SRAM 存储器范围
"./cc26x0f128.cmd"、第80行:错误#10264:SRAM 存储器范围与现有存储器范围 SRAM 重叠
"../cc26x0f128.cmd"、第124行:警告#10190-D:正在重新定义绝对符号"_stack_top"
"../cc26x0f128.cmd"、第124行:警告#10190-D:正在重新定义绝对符号"_stack_top"
"../cc26x0f128.cmd"、第124行:警告#10190-D:正在重新定义绝对符号"_stack_top"

我尝试将其改回 CC2640F128、但遇到了相同的错误。   

我检查了 simple_peripheral_cc2650lp_stack、它使用 CC2640F128作为处理器变体。

感谢您的任何提示、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    我已经指派了一名专家来帮助您解决这个问题。 与此同时,我还有几个问题 可以帮助我们尽快解决。 您能否指定您正在使用的 SDK 版本? 原始项目最初是否与您的设备一起使用? 如果是、则可能值得尝试导入新的 simple_peripheral 工程并将所有应用代码移动到新导入的工程。 我会将您当前的项目重新命名为其他项目、以免出现任何冲突。  

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 的是 ble_sdk_2_02_05_02。   

    关闭了我的项目、创建了一个新的工作区、将 simple_peripheral 示例导入到了新的工作区中、并且构建正常。  项目设置显示为 CC2640F128、未选择任何变体。   

    当我这么做时、我发现我对项目的所有修改都在代码中。  因此、我的代码不是我认为的位置。  我在之前导入示例时曾选择了"copy"框、但可能我没有。  CCS 将实际代码存储在何处?

    谢谢、

    Jim