This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:针对连接 AoA 运行 RTLS 非可视演示

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/986019/launchxl-cc26x2r1-running-the-rtls-non-visual-demo-for-connection-aoa

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我在蓝牙论坛上遇到了与一些客户类似的问题:我无法获取用于连接 AoA 的 RTLS 非视觉演示。

如下面所述、我尝试了建议的步骤、但仍然收到错误消息:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/854909/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-error-master-is-not-detecting/3161902#3161902

在尝试几个选项(下面的屏幕截图)后、我收到以下错误消息:

===错误:没有一个节点标识为 RTLS 主机===

对于 用于连接 AoA 的 RTLS 非可视演示、最终 一切都正常、因此我没有更改硬件上的任何内容。

为了使 连接 AoA 正常工作、我还可以执行哪些其他步骤来获得 RTLS 非视觉演示?

波特率是正确的、还是必须在 CCS 中针对 SysConfig 文件中的硬件更新波特率?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请指定您正在使用的 SDK 版本。

    您能否验证您是否正在使用正确的 COM 端口?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

    我使用的是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04。

    我相信我确实这样做了、但可能我错了、下面是设备管理器的屏幕截图:

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您使用的是正确的 COM 端口。

    您是否更新了系统上安装的 python 数据包? 为此、请按照中提供的步骤操作 \tools/ble5stack/rtls_agent/README.html

    请随时向我们提供最新信息、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、n´t 都是最新的、因此我不理解、为什么它不会执行。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以确认您已设法使用这些完全相同的电路板运行 Visual 演示?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用两个 CC26X2R1。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否设法使用这两块电路板运行视觉演示? 目标是验证问题是否可能是由器件上刷写的映像引起的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我刚刚再次尝试了可视化演示(connectedAOA)、它运行正常! 我尚未对器件进行刷新、因为它开始使用可视化演示。  

    我将 LPSTK 用作从器件、其中包含新刷写的 RTLS_SLAVE 程序。 无源器件和主器件都连接到我的 PC。 遗憾的是、到目前为止、结果不是很准确、而且非常不稳定...  

    似乎出于某种原因,我不能在这份回复中添加任何屏幕截图,因为我准备了一些内容以提供更多详细信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在可能的情况下提供屏幕截图。 我将查看它们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我在该主题中回答您的消息时、它不允许我添加任何图像或文件。

    它在某种程度上仅在我打开新线程时起作用、我应该这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来像是一个 E2E 错误。 尝试在文本框中拖放图像或尝试使用其他 Web 浏览器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我两次都尝试过、都不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [已删除未批准的外部链接]

    我在这里上传了6个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在可能的情况下提供屏幕截图。 我将查看它们。
    如果仍然无法完成、请关闭此主题并打开一个新主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题现已结束-将继续讨论 此主题

    此致、