This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:引脚驱动器:输入模式使能滞后

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/986723/cc2642r-pin-driver-input-mode-enable-hysteresis

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

您好!

PIN 驱动程序 API 允许您使用 PIN_h滞 输入模式选项在输入引脚上启用迟滞。 查看 CC2642R 的数据表、可以看到从0 -> 1和1 -> 0过渡到0时的电压电平。 但是、它似乎没有解释在没有启用迟滞的情况下输入转换的行为。 请参阅以下内容:

是否在其他地方描述了这种行为? 还是在 CC2642R 上始终启用迟滞? 除了  在配置引脚时不包含 PIN_迟滞 输入配置选项外、似乎没有其他选项可用于禁用迟滞。  

有趣的是、CC2640R2F 数据表确实描述了无迟滞行为和迟滞行为、这有助于消除我对行为的大量困惑。 请参阅以下内容:

最后一个问题。 GPIO 驱动程序 API 根本没有提到迟滞、也没有提供任何引脚配置选项。 这是有原因的吗? 与 PIN 驱动程序相比、什么时候应该选择使用 GPIO 驱动程序?

谢谢、

-mt