This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:Project Zero 咨询

Guru**** 2573575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/988250/cc2652rb-project-zero-inquiries

器件型号:CC2652RB

您好!

我已经尝试 ADCBUFCONTINUOUS 和 Project Zero 示例代码。
我会合并这两个编码、以便在 Android 手机上显示模拟值。
有什么建议或教程可以分享给我吗?

此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我建议查看 simple_peripheral、它可能更易于使用。 您应该能够采用 ADC 项目的通用逻辑并将其传输到 simple_peripheral 项目。 您能否尝试在 simple_peripheral (或 Project zero)项目中创建一个新线程、以实现 ADC 逻辑并通过 UART 进行打印。 完成该操作后、我建议查看 SimpleLink Academy 教程、该教程应帮助您开始使用案例的 BLE 部分。 我建议进行以下 SLA 实验:

    低功耗蓝牙基础知识 -帮助您开始使用蓝牙和我们的 SimpleLink 产品

    自定义配置文件 -显示如何创建您自己的自定义配置文件、该配置文件可能对显示自定义模拟数据非常有用、并介绍如何定期更新此数据

    TI-RTOS 基础知识 -涵盖 TI-RTOS 的一般工作原理并讨论任务和线程

    此致、

    1月