This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:appBLE.cfg 文件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/985941/cc2650-appble-cfg-file

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2640SYSBIOS

您好!

我尝试通过向 appBLE.cfg 文件添加条目将 RTC 秒函数添加到 simple_peripheral 项目中、但我在项目中找不到 appBLE.cfg 文件。  我在该文件夹中找到了 app_ble_pem3.cfg:

... simple_peripheral_cc2650lp_app\FlashROM\configPkg\package\cg

是否可以在此文件中添加行?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您还在示例 ble_sdk_x_xx_xx_xx\cc2650lp\simple_peripheral\ccs\config\app_ble.cfg 和 ble_sdk_x_xx_xx_xx\src\ccs26xx\kernel\cc2640\config\cc2640.cfg 中进行了验证

    如果这不起作用、您能否指定您使用的 SDK 版本和示例?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

    我终于回到了深入探讨这个问题。  下面是我所做的:

    • 将 var seconds = xdc.useModule('ti.sysbios.hal.Seconds');添加到 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_05_02\examples\cc2650lp\simple_peripheral\ccs\config\app_ble.cfg 以启用 RTC 模块的使用
      • 但这不在工程目录结构中,因此位于其他位置的 CCS 工程如何引用它?
    • 已在 simple_gatt_profile.c 的第91行声明变量
      • seconds_time localtime;
    • 构建正常
    • 在函数 SimpleProfile_AddService 中添加了对 seconds_set (0)的调用
    • 现在出现链接器错误: TI_SYSBIOS_hal_seconds_set__E 未定义
    • 我是否需要向 ccsObj.opt 添加条目?  但该文件是否自动生成?  如果是、如何添加条目?

    我的 SDK 版本为 ble_sdk_2_02_05_02、示例为 simple_peripheral_cc2650lp。

    感谢您的帮助!

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您似乎忘记了要添加到.cfg 中的代码段

    var Seconds = xdc.useModule('ti.sysbios.hal.Seconds');
    Seconds.SecondsProxy = xdc.useModule('ti.sysbios.hal.SecondsClock');

    我是如何做到的:

    我必须告诉您,我遇到了 seconds_set()的链接问题;我已被 ti_sysbios_hal_dseconds_set()取代;我无法解释原因,因为我找到了正确的定义。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Cl é ment、这解决了这个问题!  (我无意中在该过程中创建了一个新的线程、因此我将打开一个新线程。)

    Jim