This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:集成问题

Guru**** 2942860 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/986091/cc2652r-integration-issues

器件型号:CC2652R

您好!

我们正在使用 CC2652R 芯片并使用定制硬件开发 BLE 应用。

我们的硬件源自 TI 参考设计、没有外部 LP XOSC。

我们的应用程序和每个示例项目在 EVB 上正常运行 、但在定制硬件上无法正常工作:尤其是广播阶段已完成更正

但每次连接尝试都失败。

我们通过定期校准(USE_RCOSC 标志)启用了 LP RCOSC、但 效果不变。

您能帮我提供一些我忽略的提示吗?

提前感谢您

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    您遇到的问题似乎与时钟精度/晶体振荡器有关。 您是否查看过此 应用手册

    您可能还需要查看此 应用手册。 此外、 《用户指南》的这一部分可能 会有所帮助。

    最后、您可能有兴趣 查看您的硬件设计布局

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已经实现了应用手册中的所有提示。

    我这边有个问题:尽管 TX 功率很好、但天线调整不当 可能是根本原因?  

    BR

    Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    连接问题可能是由于 Rx 中的天线存在一些问题。  

    您可以使用 SmartRF Studio 来验证是否能够接收某些数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessio、

    这进展如何?

    您是否需要其他帮助?

    此致、