This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:启用特性通知

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/986518/cc2652rb-enable-notifications-for-the-characteristics

器件型号:CC2652RB

您好!

我已经尝试过、但它不起作用、您能否建议我如何在任务5的步骤4中启用特定特征的通知。
最初的帖子讨论了 ADC 值的更新、所以它只关心这个问题、所以我认为不需要单独的帖子。 如果您知道解决方案、请帮助我。

谢谢、
Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    您能否提供有关您正在构建的系统的更多详细信息? 我假设您有一个运行 simple_peripheral 示例的 CC2652RB 器件。 但是、我不知道要打开通知的设备类型(智能手机、运行 simple_central 的 launchpad 等)。  

    如果需要、请查看 我们的 SimpleLink Academy 培训

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将该主题的标题从"CC2652RB:向简单外设示例添加模拟读取代码"更改为"CC2652RB:启用特性通知"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement

    是的、我使用的是 TI CC2652RB launchpad 和具有 BLE Scanner Android 应用的智能手机。 您能告诉我代码中我将在何处进行更改以使通知始终处于启用状态吗? 该值必须从 Launchpad 侧传输并在 Android 智能手机上接收。

     

    谢谢、
    Shivam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement

    是的、 我使用的是 TI CC2652RB launchpad 和具有 BLE Scanner Android 应用的智能手机。 您能告诉我代码中我将在何处进行更改以使通知始终处于启用状态吗? 该值必须从 Launchpad 侧传输并在 Android 智能手机上接收。

     

    谢谢、
    Shivam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivam、

    GATT 客户端-在您的情况下是 Android 手机-负责打开通知。 为此、请在 BLE Scanner 应用中连接到 CC2652RB、 然后打开特征4的通知。

    此致、