This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:LAUNCHXL-CC2650

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/987130/launchxl-cc2650-launchxl-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

我的团队正在尝试  通过使用 LAUNCHXL-CC2650开发板扫描 BLE 来匹配您的 Starter IOS 应用中扫描的 BLE 项目、但我们无法匹配这两种扫描。  

如果无法正常工作、我们是否有产品可用于在适用于 IOS 的 BLE 应用中复制结果?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否指定 IOS 应用发现的器件与 LAUNCHXL-CC2650之间观察到的差异?

    您是否认为这可能是由一个器件或其他器件执行某种类型的滤波导致的? 这是否会对无线电的可感知性有所不同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、CC2650未显示任何 IO 设备、IOS 应用程序显示 IOS 设备。  我不确定原因、因为设备就在接收电话和设备旁边。  您以前是否见过此问题?  我们看到的是使用蓝牙的 Jabra 耳机。  您过去是否听说过此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您确定 IOS 设备是低功耗蓝牙设备吗? 我是说、CC26xx 器件是仅限低功耗蓝牙的器件。 他们无法检测到蓝牙经典设备。 智能手机上可以运行一些低功耗蓝牙扫描仪应用程序、可能值得检查这是否是问题的根本原因。

    另一个要探索的选项是您在 CC26xx 器件上使用的扫描滤波。 例如,您只能扫描可连接的设备,在这种情况下,可能不会显示许多设备。 存在多个其他筛选选项。 确保仅启用所需的选项。

    我希望这将有所帮助、

    此致、