This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 认证

Guru**** 2554390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/985459/cc2650moda-the-certification-for-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA

您好!

您将在何时更新 CC2650MODA 的认证报告?
我们可以找到以下"EU 符合性声明(DoC)"并参阅"EN 300 328 V2.1.1 "。
https://www.ti.com/lit/ml/sszq080/sszq080.pdf

我们知道"EN 300 328 V2.1.1 "将于今年8月到期、需要更新为"EN 300 329 V2.2.2 "。
因此、我们想知道您何时将使用新标准进行认证并在线更新文档。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    感谢您的查询。 我需要几天(到3月17日)的时间才能回来。 请多多包涵。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    我们计划在2021年8月之前发布更新的欧盟合规声明(DoC)-我无法在公共论坛上承诺任何特定日期。 如果您有一些特定的死线需要满足、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment-San:

    感谢你的答复。
    我们要求认证组织的死胡同满足。

    顺便说一下、对于 UKCA、您是否计划在2021年发布 DOC?

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo-San、

    让我有更多时间来找到您问题的答案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment-San:

    感谢你的答复。
    我们期待您的回答。

    此外、2021年将 EN 300 328从 V2.1.1更新到 V2.2.2的死区是5/31。
    是否可以确认您可以满足计划?

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同样、我不想在公共论坛上承诺任何发布日期、但我们的团队可以确保您能够满足所有计划。 我们都知道它们的重要性。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment-San:

    我看到您正在努力满足所有计划。
    时间表是否包括 UKCA 认证?
    我们想知道 DOC 是否在2021年发布。

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在2022年开始之前、UKCA 认证不是强制性的。 在此、我们的团队再次致力于及时发布所需的文档。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment-San:

    感谢你的答复。
    如果您在收到更新信息时告诉我们、我们将不胜感激。

    此致、
    Nomo