This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:LP-cc2652rb 代码审核

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/987265/lp-cc2652rb-lp-cc2652rb-code-review

器件型号:LP-CC2652RB

尊敬的团队  

你好  

感谢 您在下面链接的论坛上提出最后建议  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/bluetooth-forum/986178/lp-cc2652rb-cc2652-spi-slave-issue

我们的客户只需使用一个任务即可使这两个功能正常工作。  他 将 SPI 模式更改为阻塞模式、这就是 BLE 部件可以运行的方式。他在 SPI fxn 中启动广播、然后在主循环中不断更新 ADV 数据。
但他现在还有另一个问题。 主循环只能运行大约1分钟,然后在跳到 iCall_errno()后被占用。  他检查了 ROV、没有堆栈短缺。  他怀疑可能存在存储器问题、但不知怎么说、他无法从 ROV 中看到堆信息。

这是代码,他是来自犹他州的学生,我不知道他为什么不能发布 E2E 查询,再次感谢您的帮助  

e2e.ti.com/.../BLE_5F00_Question2_5F00_Code.txt

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我们有专门 针对堆问题的调试指南的特定会话。 您能评论一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿使用 while (1)。

    -kel