This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:应用咨询

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650, TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/987441/cc2650stk-application-inquiry

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

大家好、团队、

我的客户 计划 在其应用中使用 CC2650STk。 他们看到了使我们能够通过蓝牙监控传感器数据并与传感器通信的应用。  他们需要他们还看到我们设计了一个 IOS 应用来监控 CC2650STK 数据。 他们 需要知道如何访问原始传感器数据?  

如果他们希望重新设计参考设计 TIDC-CC2650STK-SENSORTAG、并在未来不再需要一些传感器、例如光传感器和压力传感器。 他们需要确保仍然可以同时使用 CC2650和 MPU9250、而不会出现任何问题、并再次使用该应用。


此致、

Renan