This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640/50在专有模式下与 CYRF 搭配使用

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/986978/cc2640-cc2640-50-working-with-cyrf-in-proprietary-mode

器件型号:CC2640
大家好、

我们将 CC2640用于我们的多种产品、以便与 CC2500/CC2510
和 BT 通信、对此我们非常满意。
我们还将 CYRF69103/CYRF6937收发器用于其他产品。 这些
收发器已经过时、已超出生命周期。
根据我们对类似产品市场的经验和观察
、我们发现 CC2640/CC2650有可能与
CYRF69103/CYRF6937成功通信。

您能否为我们提供一些有关 CC26xx 配置的建议
、以使其适用于 CYRF 系列收发器? 

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议 您首先查看 SmartRF Studio。 您可以看到 TI 无线器件上提供的各种配置和选项。 如果  您 尝试匹配 Cypress 器件的特定参数、请随时分享、我会给出建议。

    此致、

    Daniel