This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 对

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/985733/cc2650moda-cc2650moda-pair

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我将 CC2650 Moda 用作 SPP 客户端-服务器模块。 我能够自动将两台客户端-服务器配对、能够在两台之间传输所需的数据字符串。

我在项目中使用多个客户端-服务器设置、因此我需要在每个客户端-服务器设置之间进行唯一的配对、在哪里更改代码以实现此目的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    我不确定您想要实现的目标是什么。

    您是否意味着您只希望有"一对一"连接?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我已经实现了客户端-服务器对与 SSP 配置文件之间的1到1连接。

    我需要在我的项目中使用这样多对。

    那么、如何使每个对都是唯一的。 现在、我们逐个连接每对。

    那么、在何处更改代码以实现这一点呢?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的详细信息。 我认为我被"配对"一词误导了(我想到的是蓝牙配对)。

    我建议查看 simple_central 和 simple_peripheral 示例处理多个连接的方式。 我没有更具体的指导原则可供分享。  

    此致、