This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:需要采用5x5mm 封装的参考设计、具有内部偏置的单端操作

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/986376/cc2640r2l-need-reference-design-for-the-5x5-mm-package-single-ended-operation-with-internal-bias

器件型号:CC2640R2L

您好!

对于成本非常敏感的项目、我需要一个采用5x5mm 封装(CC2640R2LRHBR)的参考设计、该封装具有内部偏置的单端运行(最低成本和功耗)。 SWRS250A 文档指出、所有选项都有参考设计、但我无法找到上述情况的参考设计。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CERN:

    遗憾的是、我不知道这组选项的参考设计。 但是、我们有 4x4单端(CC2650EM-4XS)5x5差分 (CC2650EM-5XD) 参考设计、可在 本页的 设计工具和仿真下使用。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 CC2650EM-4XS 参考设计中的单端射频网络。 要更改为内部偏置、只需移除 L21。 请记住要在 SW 项目中相应地配置射频设置,要弄清这一点可能有点棘手:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fredrik 的跟进!