This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:其中是 CGM 仿真器的 BLE CGMS (连续血糖监测仪服务)配置文件示例

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK, CC2541, CC2540, CC2640R2F, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/986242/cc2540-where-is-the-ble-cgms-continuous-glucose-monitor-service-profile-example-from-cgm-simulator

器件型号:CC2540
Thread 中讨论的其他部件:BLE-STACKCC2541CC2640R2FCC2640R2L

您好!  

下面是 wiki 上的 CGM 仿真器: http://ehealthinnovation.github.io/BLECgmSim/

我参考该指令并下载 BLE-STACK 库、但找不到 CGM 仿真器示例 (CGMSimulator.eww)

 从哪里可以找到它?

 

此致、

王巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    请确保您已选择 BLE-STACK-1-X (支持 CC2540/CC2541)。

    您可能还需要在 此处查看我们更新的血糖监测仪示例(适用于 CC2640R2L 和 CC2640R2F 器件)。

    此致、