This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:从 FRE014转换到 CC2640R2L

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/985475/cc2640r2l-transitioning-from-fre014-to-cc2640r2l

器件型号:CC2640R2L

您好!  

我代表目前在远程控制应用中使用 FRE014的客户写信。 有一个过渡到 CC2640R2L 的计划、他们有一些问题。 (simplelink_cc2640r2_sdk_1_35_00_33)

(1)。 FRE014和 R2L 有何不同? 是否需要在 R2L 上直接运行 FRE014的图像或一些代码自适应?

(2)。 要对 R2L 进行编程、当前的 TI SmartRF 闪存编程器 II (在实验中)和 Elnet (在生产线中)是否直接支持该编程器、或者是否必须对该编程器进行升级?

谢谢、

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    此 E2E 帖子 指示可以移植代码、无需进行任何更改。 不过、我确实看到您使用的是旧版本的 SDK、这不应该是一个即时问题、但从长远来看、支持起来可能很棘手。

    2.您可以使用当前的 SmartRF 闪存编程器 II 工具对器件进行编程、但我从未使用过 Elnec。 客户是否对此有疑问?

    最棒的

    不需要