This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:通过周期性任务实现节能

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/985234/cc2541-power-saving-with-periodic-task

器件型号:CC2541

你好!

我正在尝试使用具有以下设置的节电模式:我希望在周期性任务引起的特定情况下将器件置于睡眠模式。 之后,我希望我的设备定期唤醒以检查是否发生了另一个特定事件,如果事件发生模糊,则设备将明确唤醒,直到再次出现第一种情况,否则,设备将返回睡眠模式。

我看到、默认情况下、节能模式只会在任务队列中没有任何事情要做时使器件处于睡眠状态、但由于我使用的是周期性任务、因此永远不会发生这种情况。 我是对的吗?

此致、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、周期性事件将由 osal 任务安排、您仍然会看到相同的节能行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 YK 的说法、OSAL_Timers 可用于 PM2。  您还可以查看 类似的 E2E 帖子 以供参考。

    此致、
    Ryan