This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:使用具有+20dBm 输出的倒置 F 型天线设计

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/985191/cc2652p-using-inverted-f-antenna-design-with-20-dbm-output

器件型号:CC2652P

您好!

是否有人使用 CC2652R Launchpad 上的倒置 F 型天线设计(我认为天线设计在 dk2中#11)测试了 CC2652P?

我们是否希望此设计在+20dBm 输出电平下通过 FCC 认证?

最棒的

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    我将深入研究它、并在明天返回给您。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该天线用于 CC2538-CC2592EM 评估板、该评估板的测试功率高达20dBm: https://www.ti.com/tool/CC2538-CC2592EMK 

    是否通过法规要求将取决于天线增益、这不仅取决于天线本身、还取决于完整的设计(包括机械组件)。  一般来说、天线是非常全向的、非常适合通过 FCC 要求、但您必须对您的特定设计进行测量以进行确认。