This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540T:与 CC2540兼容

Guru**** 2974670 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540T, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/985283/cc2540t-compatibility-with-cc2540

器件型号:CC2540T
主题中讨论的其他器件: CC2540

我想知道器件型号 CC2540T 和 CC2540之间的区别是什么。  我们目前在产品中使用 CC2540、我们想知道是否可以将其轻松地替换为 CC2540T。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、从设计角度来看、它们是相同的器件(引脚对引脚兼容等)。 主要区别在于  CC2540T 的工作 温度最高可达125°C、而 CC2540的工作 温度最高可达85°C

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于软件器件、相同的软件应能够在 CC2540和 CC2540T 上运行。