This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:在何处查找 CC2564文档

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODNEM, CC2564MODA, MSP432E401Y, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/984139/cc2564-where-to-find-cc2564-documentation

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件: 、MSP432E401Y

你好

我假装将 MSP432E401Y 与 CC2564MODA 蓝牙模块搭配使用。 我目前正在使用 CC2564MODNEM。

我在使用 Bluetopia 堆栈与模块进行通信方面遇到了许多困难。

我想知道是否有任何有关将此堆栈移植到定制板的文档?


当我通过 USART2发送 HCI 命令时、我能够从调制解调器获得有效响应。

我想发送命令来替代使用堆栈。这样、我还想知道在哪里可以找到与 CC2564兼容的命令的完整列表? CC2564是否有与 CC13x2 CC2640类似的页面

尽管 调制解调器报告使用的是 HCI 版本6、但 Wiki 页面现在不可用、命令与蓝牙核心规范 v4.0命令不完全兼容。


此致
Nuno Dias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否选择了正确的 BluetopiaSDK?  

    https://www.ti.com/tool/CC256XMS432BTBLESW

    对于移植到定制板、我建议查看 SDK 文档文件夹中的"移植文档"。 此外、请检查如何在 SDK 中为 MSP432派生 HCI UART 和流量控制。

    说到 HCI 命令-首先、在启动后、控制器出现115200波特率、因此主机最初需要使用此 UART 速度并下载固件。 控制器接受/兼容 BT SIG HCI 接口/命令。 此外、堆栈可能会使用供应商特定的命令进行测试、并在启动时下载固件/BTS 文件。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/SWRU453B

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提前感谢

    我正在使用正确的 BluetopiaSDK。 我将仔细检查 SDK 文件夹中包含的移植文档、并重新实施物理层函数、即 HCITRANS.c 和 HAL.c 这次我将使用 DriverLib 函数来访问 UART 驱动程序。 我在包含振铃缓冲器和状态控制标志之前使用了一些我已实施/测试的库。 也许问题在这里有一些冲突。

    我借此机会尝试澄清对以下代码(SPPDemo/Main.c)的疑问:

       /* 配置  UART 参数。                                     *
       HCI_DRIVER_SET_COMM_information (&HCI_DriverInformation、 1、 HAL_HCI_UART_MAX_BAUD_RATE、 cpHCILL_RTS_CTS);

    由于我使用 UART2外设、我应该将 COMPortNumber 更改为2还是保持为1 (SPPDemo 也使用 EUSCI_A2)? 关于波特率、我是否应该将其更改为115200 bps?

    此致
    Nuno Dias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 MSP432 SDK 中的 HAL.c 和 HAL.h 文件(v4.2.1.1/Platforms/MSP-EXP432P401R)

    谢谢