This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2L:在专有模式下具有远距离

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/983653/ccs-cc2640r2l-long-range-in-the-proprietary-mode

器件型号:CC2640R2L
Thread 中讨论的其他器件: SMARTRFTM-Studio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在与 CC1362R2L 合作,我对专有远距离和 BLE<->专有传输有有有有问题。

CC1362R2L 中的 BLE5堆栈保留在闪存中-应用可用的闪存不多。 我想使用我自己的协议并在 BLE 远距离模式下发送一些 ADV 数据包。 (编码 PHY、s=8)。

-是否可以配置专有驱动程序以发送 BLE5.1广播包?

-是否可以为远距离1Msym/s 125kbps (编码 PHY,S=8)配置专有驱动 程序? 如果没有,在专有模式下远距离的最大速度是多少?

-我是否可以在专有模式下使用 BLE5驱动程序?  rfPacketTx_CC2640R2_LAUNCHXL_nortos_ccs 示例使用标准专有驱动程序,能否将 RFC_CMD_PROP_RADIO_SETUP 更改为 RFC_CMD_BLE5_RADIO_SETUP? -我不想使用 BLE5堆栈。

此致、

Mariusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariusz、

    您能否确认您要查询的器件?  我假设是 CC2640R2L。

    [引用 user6507504"]是否可以配置专有驱动程序以发送 BLE5.1广播包?

    否、仅支持专有数据包。

    [报价用户="user6507504"-是否可以为远距离1Msym/s、125kbps (编码 PHY、S=8)配置专有驱动 程序? 如果不是,在专有模式下远距离的最大速度是多少?

    专有无线电支持100kbps 2GSFK 50kHz 偏差或250kbps 2GSFK 125kHz 偏差。  您可以使用 SMARTRFTM-Studio 评估这两种方法。  "SimpleLink 远距离模式"通常指低于1GHz 解决方案。

    [引用 user6507504"]-是否可以在专有模式下使用 BLE5驱动程序。  rfPacketTx_CC2640R2_LAUNCHXL_nortos_ccs 示例使用标准专有驱动程序,能否将 RFC_CMD_PROP_RADIO_SETUP 更改为 RFC_CMD_BLE5_RADIO_SETUP? -我不想使用 BLE5堆栈。

    通过导入 SmartRF Studio,您可以将 BLE PHY 与专有射频示例结合使用,请参阅此 相关的 E2E 主题( 和 另一个主题)。

    此致、
    Ryan