This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:SPI 半双工模式

Guru**** 2566985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/982449/cc2652rb-spi-half-duplex-mode

器件型号:CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

我们的客户希望确认 CC2652RB 是否支持 SPI 半双工模式。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    SPI TI 驱动 程序可以支持半双工、但需要正确的配置才能实现。  我假设他们使用 CC2652RB 作为主设备吗?  spimaster 示例将需要移除握手功能、但 MISO 引脚可保持断开状态。  芯片选择用法是可选的。  请告诉我客户是否难以实施。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。  

    客户希望了解如何配置 CC2652RB。 他使用来自 Simplelink SDK 的 fatsd 示例。 此外、他还想知道 MISO 引脚是否未连接、如果接地还是可以悬空、这会起作用吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 Fatsd TI 驱动程序示例、他们应该在测试出于其目的所需的修改(仅写入过程、不读取)之前评估开箱即用操作。  虽然根据 数据表的表7-2、NC 是首选的、但未使用的 GPIO 可以是 NC 或 GND。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    除了在 SysConfig 文件中将 MISO 引脚设置为 NC 之外、客户还必须执行任何其他操作来在半双工模式下配置 SPI、例如设置任何寄存器。 他想知道在半双工模式下配置 SPI 的完整过程。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有任何进一步的修改、但由于 TI 不提供此配置下的现有测试用例、客户需要自行进行评估。  请告诉我、在实施此设计期间、他们是否遇到任何问题。

    此致、
    Ryan