This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:引脚定义,如何实现通信

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/973855/cc2564-pin-definition-how-to-realize-communication

器件型号:CC2564

1.A25引脚:SLOS_ CLK_ IN,   必须提供32.768kHz 时钟信号?  是否可以将其设置为“无连接”?

2. A6引脚:如何连接 nSHUTD? 直接上拉至 VDD_1.8V 是否正常?

MCU 和蓝牙通过 UART 四个信号进行连接。 我们是否需要特殊命令来实现通信?

)电路图是否正常(R100 NC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关器件的正确原理图和布局、请参阅我们的数据表和参考设计。  https://www.ti.com/tool/CC256XEM-RD

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

        根据电路图设计、 会遇到以下问题(Vbat 由电池直接供电、VDD_ 1v8通过 LDO 从 Vbat 传输):  

          1>当1.8V 电压连接到 BT PCB 时,1.8V 电压将变为2.8V。  VBAT 值正常。

          2> 26MHz 晶体不工作。

    上述问题的可能原因是什么? 我们期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您使用的是定制 PCB 还是 TI EVM? 您如何验证晶体不工作?

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    美好的一天!

    我们将公司的 PCB 与 cc2564方案结合使用。

    我们使用示波器测试晶体振荡器的时钟信号。 晶体振荡器的输入和输出没有波形输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提交设计审核、以便我们更深入地了解问题- https://www.ti.com/tool/DUALMODE-BT-DESIGN-REVIEWS

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vince,

    感谢您的回复!

    我填写了检查清单。 似乎有很多问题。 请帮我看一下。      

    此外、我负责软件的同事还收到了以下信息:主机需要下载 HCI 的固件(用于 cc2564)、以及需要 MCU (STM32L452)和 cc2564的 SDK。我的同事已经为此问题发送了另一个请求。  这是否会影响26MHz 晶体振荡器的工作?

    此致!

    Lisa

    e2e.ti.com/.../CC2564_5F00_Hardware_5F00_Design_5F00_Checklist_5F00_20210202.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    让我再用一天时间来查看您的原理图。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    是否能够切换 nShutdown?  

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    nshutd 信号可连接到 MCU 的 GPIO 端口以实现高-低电平转换。

    是否怀疑关断导致26MHz 不工作? 和1.8V 异常电压?

    我可以尝试一下。

    PS:一般而言、上电后是否应该有26MHz 的时钟信号?

    此致。

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vince,
    我很抱歉澄清一点:

    1.8V 的异常电压不是由蓝牙引起的、而是 PMIC 引起的、很抱歉这个问题。
    现在1.8V 的电压正常、26MHz 的输入和输出仍然看起来异常。
    我尝试切换 nSHUTD 的信号状态、发现 UART 波形不同。
    测量的波形随附以供您参考。
    此致!
    Lisa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    看起来您正在获得时钟信号- 26MHz 受测量的影响、而额外的电容会导致信号平坦。

    看起来您是从器件获取 UART TX 和 RX、这意味着器件正常工作。 您使用什么通过 UART 向器件发送数据? 您是否正在使用 HCI 测试仪? 您还可以使用逻辑分析仪来解释器件之间流动的 UART 数据吗?

    谢谢、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vince:
    我们使用 stm32l452通过 UART 信号与 cc2564通信、但目前无法在软件中实现。

    如果 cc2564硬件没有问题、我们只能等待软件程序正常运行、但似乎非常困难。
    您对此有什么好的建议吗?
    期待您的回复!
    此致!
    Lisa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    您可以使用我们的评估板帮助进一步开发、而无需准备好软件。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    美好的一天!

    您能否帮助提供开发板的 IC 软件?我们能否将软件直接写入电路板?

    BR、

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    查看此处、了解有关如何开始使用 EVM 和软件开发的更多信息: https://www.ti.com/lit/sg/swru523b/swru523b.pdf