This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODN 与放大器;CC2564MODA 问题

Guru**** 2982130 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564MODA, CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/969675/cc2564moda-cc2564modn-cc2564moda-issues

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他部件:CC2564MODN、 CC2564、 CC2564C

您好、TI 专家

正在 TI 网站上查看 CC2564MODN 和 CC2564MODA。

我想通过购买 CC2564MODN 和 CC2564MODA 评估板来测量射频性能。

1.当前审核

①我已经检查了以下文档的内容。
文档名称:具有集成天线的双模蓝牙 CC2564模块评估板

②我已经安装了下面文档中包含的所有软件。
-CC256XMSPBTBLESW
-CC256XM4BTBLESW

③但是、我们确认没有可在软件中测量射频性能的堆栈(软件)。

④并确认没有用于测量射频性能的指南文档。

2.查询

①在当前软件中没有可测量射频性能的堆栈(软件)是否正确?
-CC256XMSPBTBLESW
-CC256XM4BTBLESW

② TI Web 上没有免费提供可测量射频性能的指南和堆栈(软件)?

③最后、如果我购买 CC2564MODN 和 CC2564MODA 评估板、我可以获得测量射频性能的指南和堆栈(软件)吗?

请回答我的问题。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于新设计、建议使用基于 CC2564C 的模块。

    此外、您需要一台具有 HCI 测试仪的主机来运行任何射频测试。 请查看以下链接:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家。

    感谢您的回答。

    我可以查看使用 Linux OS 的 CC2564C 的信息。

    目前、我有一个 Windows 10操作系统的开发环境。

    因此、我无法使用 CC2564C 模型、因为它必须使用 Linux 操作系统。

    请回答我的问题。

    ①您能否推荐使用 Window 10操作系统的其他型号、包括基本速率和增强数据速率等经典蓝牙?

    ②请注意、我可以获得用于测量射频性能的指南和堆栈(软件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Hari

    感谢您的回复。

    我有一个 Windows 10操作系统的开发环境。

    因此、我无法使用 CC2564C 模型、因为它必须使用 Linux 操作系统。

    请回答我的问题。
    ①您能否推荐使用 Window 10操作系统的另一种双模型号、包括基本速率和增强数据速率等经典蓝牙?
    ②请注意、我可以获得用于测量射频性能的指南和堆栈(软件)。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚、您正在尝试做什么。 您是否只是尝试测试双模 CC2564器件的射频性能? 这些器件只是控制器、需要 MCU 或 Linux 主机才能使用 BT/BLE 功能。 您还可以使用 Windows PC 中的 HCI 工具连接到 CC2564器件、借助 HCI 工具、您可以直接发出 HCI 命令、并且没有任何 BT 配置文件起作用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我想在 Window OS 中测量 CC2564的射频性能。

    正如您告诉我的、如果我可以 使用 Windows PC 中的 HCI 工具连接到 CC2564器件、并使用 HCI 工具、我将直接发出 HCI 命令、

    ①请告诉我使用的是 HCI 工具。  (带链路。)

    ②我想知道如何在 Window OS 中下载 CC2564的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从以下链接下载 HCI 测试仪工具:

    通过 HCI 测试仪、您可以向控制器 e2e.ti.com/.../CC256x-Testing-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf 发出 HCI 命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    ①在从 Hari Nagalla 收到的电子邮件内容中、我查看了下面链接的文档。
    http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/CC256x-Testing-Guide-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf


    ②当我查看以下文档时、我是否需要再购买一个用作 CPU/MCU 的附加电路板?
    ③捕获并附加与此相关的图片。
    验证文档:CC256x 测试指南-德州仪器 Wiki.pdf

    ④请告诉我如何使用"WiLink-bt_WIFI-wireless_tools"在 Window OS 中下载 CC2564闪存或 RAM 的软件

    此致、

    Victor Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是没有必要的。 假设 HCI 测试仪在主机 PC 上运行、您可以将 TX、Rx、RTS、CTS 连接到 CC2564CQFN EVM 的 USB 串行电缆。 您需要在两者之间使用电平转换器。  

    CC2564CQFN EVM 上没有闪存。 HCI 测试仪下载 BTS 文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我明白了。
    如果我下载"cc256xc_bt_sp_v1.4"中的以下文件、我可以测量射频性能吗?
    示例) TIInit_6.12.26.bts
    那么、云告诉我如何使用 HCI 测试仪下载*。bts 文件?
    3.您是否有指南文档或链接?
    此致、
    Victor Lee。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCI 测试仪是无线工具的一部分。 您可以从此处下载:

    www.ti.com/.../WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

    HCI 测试仪文档如下:

    谢谢