This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC256XSTBTBLESW STM MCAL

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/975199/cc2564moda-cc256xstbtblesw-stm-mcal

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW

我尝试使用 CC2564MODA 、它的堆栈 CC256XSTBTBLESW 在 STM MCU 上工作、我在使用 CC256XSTBTBLESW 时遇到问题、因为它使用 ST MCAL 实际上是 ST MCAL 的一个很旧版本。  
问题是我无法将该示例与旧 MCAL 的工作应用案例进行集成或使用、例如 、stm32f4xx_gpio.c 中的 API 与 ST 提供的最新可用 MCAL 完全不同。
TI 是否有机会为 STM32用户将此蓝牙协议栈更新为 ST 最新的 MCAL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们没有任何计划使用 Bluetopia 栈版本更新 STM32 HAL 库。 一些客户使用"cloud2gnd"服务移植到不同的主机 MCU。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们提供有关 Cloudd2go 移植的更多详细信息、甚至示例。
    除 Bluetopia 栈外,是否有开放源码栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cloud2Gnd 是一家 Engg 服务公司、为各种 MCU 环境和自定义堆栈更新提供了许多 Bluetopia 端口。 请在此处访问他们的网站:  

    请检查它们、因为它们可能已经移植到较新的 STM32 HAL 驱动程序。 如果没有回复、请告知我们。

    谢谢