This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564设计问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/975161/cc2564-cc2564-design-issue

器件型号:CC2564

  根据 cc2564的设计指南、我们制作了 PCB。遇到以下问题(请参阅 TI 设计文档:'CC256x QFN EM 参考设计 v1_2B'):


          1>当1.8V 电压连接到 BT PCB 时,1.8V 电压将变为2.8V。 VBAT 值正常。
          2>26MHz 晶体不工作:我们使用示波器测量26MHz 晶体振荡器的输入和输出端口,发现没有波形输出

      备注:Vbat 直接由电池供电、VDD_1v8通过 LDO 从 Vbat 传输;

            VBAT 正常、32.768kHz 晶体振荡器时钟信号有输出。


   上述问题的可能原因是什么?