This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:开箱即用仅在调试器下运行

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/975105/lpstk-cc1352r-out-of-the-box-only-runs-under-debugger

器件型号:LPSTK-CC1352R

我使用1352R launchpad 通过一些1352R 示例程序(即光学传感器和温度/湿度)对我的 LPSTK 进行编程。

所以我尝试了"hold button 1" down tick、这没有恢复 OOTB 映像。 因此、我使用调试器下载了多传感器图像、它在调试器下工作正常、但我在电池电源下尝试它后、我没有得到任何响应。 因此、在调试器下运行时、我使用了手机上的 OAD 下载、看起来下载正常、但当我切换到电池电源时、没有响应。

是否有复位 LPSTK 的技巧? 没有复位按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将 BIM 下载到 LPSTK-CC1352R 中、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "BIM"是什么意思?

    我上传了文档中所说的 OOTB 计划。

    在调试器下、我还使用了手机上的 OAD、但也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    时间受误的项目在电池供电下工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、就是这样。