This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:为什么 CC2652R 在 FTDI 适配器的 RxD 信号上运行

Guru**** 2392475 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/974838/cc2652r-why-cc2652r-runs-on-rxd-signal-from-ftdi-adapter

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

我有与 LAUNCHXL-CC26X2R1类似的定制 PCB。 除电源区域外、所有 MCU 电路都相似。

我有 USB 连接器、可将5V 转换为+3.3V、并连接到 MCU。

我的一切都很好、但接下来的问题。 如果您有任何建议、请提出建议。

在工作时、我有 UART 工作。 现在、我断开 USB 电缆、停止为 PCB 供电。

但 MCU 仍在继续工作。 它从连接到 MCU RXD (DIO2)的 FTDI 引脚4 (USB 转 TTL 串行适配器)获取电源。

我在 LAUNCHXL-CC26X2R1上运行程序、当我执行相同的序列时、没有问题。 一旦我拔下 USB 电源、它就会停止工作。

 在 LAUNCHXL-CC26X2R1原理图中、我看到有3.6V (SW_VDD)和3.3V (ET_VDD)。 我的 PCB 上没有3.6V 转换器。

这可能是原因吗?

谢谢

Kiran