This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:使用2650 ADC 测量所有8个独立电压源

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/974490/ccs-cc2650-measuring-all-8-independent-voltage-sources-with-the-2650-adc

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 e2e:

我们有8个具有相同接地的独立电压源。 我们希望使用2650 ADC 测量全部8个。  所有电压均在 ADC 的4.3V 基准电压范围内。 我们是否可以将8个源的公共接地端连接到2650接地端? 或者、我们的电压源公共 接地是否必须连接到8个 ADC 模拟输入之一? 如果是、这将使我们只有7个电压可用于测量、而不是8个电压。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只需将8个源的公共接地端连接到2650接地端即可。