This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:BLE 5.0中的简单 BLE 外设项目

Guru**** 2840330 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/970968/cc2541-simple-ble-peripheral-project-in-ble-5-0

器件型号:CC2541

大家好、

我们有一位客户使用 支持 BLE 4.0的 CC2541。 现在、他希望将项目迁移到 BLE 5.0。  您是否在 BLE 5.0中有简单的 BLE 外设项目?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    CC2541仅支持 BLE 4.0功能。

    如果客户希望保留 BLE 4.0功能 、但符合 BLE 5.0的要求(不会更改其应用中的任何内容)、则需要使用最新的1.5.0.16 SDK。

    有关这方面的更多信息、请访问 :https://www.ti.com/lit/an/swra601d/swra601d.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    我正在使用符合 BLE4.0标准的 CC2541。 我将使用 SimpleBLEPeripheral 项目示例、该示例已进行了一些修改。

    关于蓝牙 SIG 的折旧、我不得不升级到符合5.0标准的版本。

    因此、我的目标是找到相同的示例、但符合5.0标准(我认为它仅是一些已修改的库、不是?)、然后在这个新项目中复制并粘贴我的文件、是否正常?

    如何测试该模块对我来说很清楚、我已经为它准备了该模块。

    BR、

    Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、

    正确、如果您将项目更新到最新的1.5.0.16 SDK、则可以重新认证 BLE 版本5.0。

    我将从新 SDK 中的示例开始、并像您提到的那样移植您的项目更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、清除。

    我只有一个问题在新 SDK 中找不到您的示例、或者我可能没有最后一个 SDK。

    您是否可以为我提供指向新 SDK 的链接、以确保更新。 那么、该示例的链接是什么?

    BR、

    Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    很抱歉、此处提供了最新的 SDK 版本1.5.1.1

    该项目在 BLE-CC254x-1.1.1.1\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral 中提供。