This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有相同尺寸的 BLE 和 BLE

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2640R2F, CC2640R2L, CC2642R, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/971421/mcu-with-same-footprint-with-ble-and-without-ble

主题中讨论的其他器件:CC2652RCC2640R2FCC2640R2LCC2642RMSP430FR2355

大家好、我们正在寻找采用相同尺寸的 BLE 和 BLE 的 MCU。 该封装的目的是、如果我们需要蓝牙、我们将放置具有 BLE 的 MCU;如果我们不需要 BLE (蓝牙)、我们将放置不具有 BLE 的 MCU。 如果您有此类 IC、请提出建议。

我们正在寻找的这些 MCU 是 Glucometer 设计

此致、

穆巴拉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用 MSP430FR2355 MCU 进行 流明计设计 、并在 需要时使用 UART 或 SPI 接口连接到 BLE 芯片、例如 CC2652R 以进行 BLE 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubarak、

    您是否考虑在产品的两个版本中使用完全相同的器件? 然后、您可以根据所需的版本启用或不启用对讲机。 这样做的好处是可以减少所需的软件和硬件开发量。 在这种情况下、您可能需要选择 CC2642R、CC2640R2F 或 CC2640R2L (根据 RAM、闪存和传感器控制器中的要求)。

    在其余部分中、您可以选择 CC2640R2F 和 MSP430FR2355、它们均采用 VQFN (RSM) 封装、32引脚、16 mm² 4 x 4。

    此致、