This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:如何使用断点和 EnergyTrace 来表征电源特性?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/970281/lp-cc2652rb-how-to-characterize-power-using-breakpoints-and-energytrace

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

此链接确认断点和 EnergyTrace 不兼容(https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/528211/1924879)。 我真的想了解初始化过程如何影响电流消耗、因此我想知道如何实现这一点吗? 我对黑客攻击的想法是在每个步骤后添加延迟、并切换 LED 以在自由运行模式下标出每个步骤。 我缺少的任何技巧是否会有所帮助? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的想法似乎是有效的解决方案。

    另一种解决方案是识别每个步骤的"功率特征"。 这样做的好处是不会增加一些不必要的功耗。 但是、根据不同步骤的性质、这可能有点困难。

    请告诉我们您选择的解决方案!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 Cl é ment。 我只是直列式地投了一个电流表、然后单步通过。 这让我对增量有了一些了解。 请注意自我和其他方面:保持 cJTAG 引脚连接将使器件保持"唤醒"状态,需要将这些引脚移除以实现 Task_sleep()的节能效果。