请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R 主题中讨论的其他器件:TPS62840、
你(们)好
到目前为止、我们一直在通过额定电压为4.2V 的小型锂离子电池直接运行原型定制板。 电池充满电时、我们将处理4.382V 的峰值电流(使用 aon_batmon 接口)。 我们的电气工程师正在考虑将稳压器添加到3.3V、因为4.2V 高于 CC2642的绝对最大额定电压。
由于我们迄今尚未发现在这些电压下运行 cc2642时出现任何问题、我们想知道 cc2642规范中提供的4.1V 绝对最大值以及在高于该电压的情况下运行 cc2642时出现了多少问题?
锂离子电池通常为4.2V/3.7V (最大/标准电压)。 您在运行 cc2642时的体验如何?
此致、
Alexander Wenner