This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:具有 CC2640R2L IAR EWARM IDE 的 C2640R2F

Guru**** 2797525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/969234/cc2640r2f-c2640r2f-with-cc2640r2l-iar-ewarm-ide

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640R2L

团队好、我们希望询问您对此有什么见解。 将 CC2640R2F 替换为 CC2640R2L 芯片。 现有的 CC2640R2F 项目正在使用 IAR EWARM IDE。是否需要将 IDE 中的器件选项更改为 CC2640R2L 以进行替换? IAR EWARM IDE 版本8.32.2没有 CC2640R2L。

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    引用[ CC2640R2L 迁移指南](dev.ti.com/.../software-on-cc2640r2l.html): "您可以运行 CC2640R2F 软件示例、这些示例不会在 CC2640R2L 上使用传感器控制器、而无需进行任何更改。" 无论您使用的是 CCS 还是 IAR、都是如此。

    因此,您无需更改 IDE 中的任何选项:)

    如果您需要其他帮助、请告知我们、

    此致、