This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:请求问题

Guru**** 2948930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/968608/cc1352r-request-the-problem

器件型号:CC1352R

你好,这是在现代公司工作的基督宇。 我正在开发使用 CC1352 IC 的器件。 我有一个问题。

我使用 DIO_23引脚(它可以使用 ADC) 作为电池监控功能。 我选择了两个分压电阻器来满足该引脚的指南(ADC 输入最大值1.49V)

在向 CC1352R1施加主电压之前,VDDS 引脚和其它 GPIO 引脚 为浮动0.6V,这会给我们的系统带来问题。

断开 ADC 线路(ADC 线路连接电池电压以监控电池电压)时,此问题将消失。 我认为泄漏电流流经 ADC 引脚并导致这个问题。

如何解决此问题? 我想知道它是否是正常情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、在启用输入缩放的情况下、ADC 输入最高可达 VDDS。  

    什么是电池电压?  

    从您描述问题的方式来看、您似乎违反了芯片的绝对最大额定值(请参阅数据表)。 如果我理解您正确的描述、VDDS = 0V 并且 DIO_23上的电压高于0V、这会导致 ESD 保护二极管开始导通。

    根据可用的 IO、您可以在由 DIO 控制的电阻梯上包含一个开关(晶体管)(在启动时打开 DIO)、以确保 DIO23仅在芯片通电时获得一个输入电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件使用锂离子电池(最大4.2V)、ADC 引脚用于 检查电池电压。

     ADC 输入电压范围为0~VDDS。 因此、我使用两个电阻器、值为100k、49.9K (1%)、使输入电压为(最大值) 4.2*49.9/(100+49.9)= 1.39V。

    无论如何、问题是由 VDDS = 0V 且 DIO 23 = 1.39V (因为电池电压始终为导通电压)引起的。 此时 ESD 保护二极管导通是正确的吗?

    为了解决这个问题 , 我应该 在   ADC 线路上添加开关以阻止 始终接通电压(电池电压) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无论如何、问题是由 VDDS = 0V 和 DIO 23 = 1.39V (因为电池电压始终为导通电压)引起的。 此时 ESD 保护二极管的导电是正确的?":是的

    “为了解决这个问题 , 我应该 在   ADC 线路上添加开关以阻止 始终接通电压(电池电压) ?”:是