This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:建议使用 LDO 为 LaunchPad 供电?

Guru**** 2556970 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/968209/lp-cc2652rb-ldo-recommendation-for-powering-the-launchpad

器件型号:LP-CC2652RB

您好!

我在需要从外部(而不是通过 USB)为 LaunchPad 供电的应用中使用 LP-CC2652RB。  TPS7A1633DGNR LDO 是否可以工作? 这具有最大100mA 的负载电流。 我使用 CC2652R1作为从"简单外设"配置文件派生出来的外设器件。  

除了 CC2652R1的稳态直流负载电流之外、是否有任何与上电相关的明显浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在 Launchpad 上使用 TPS79601。

    是的、可以使用 TPS7A1633DGNR。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在外围设备设置中、我可以期待什么类型的电流消耗? 它不一定是精确的-但是我们是否在谈论10s 的 mA? 数百 mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    请参阅下表以了解功耗。

    您需要 根据您使用的外设将外设电流消耗与活动电流消耗相加。

    谢谢、

    PM