This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1013294/cc2564moda-cc2564moda

器件型号:CC2564MODA

我们需要有关 CC2564MODA 的 NCC 报告

我发现、为您的模块进行 FCC 测试的测试中心(国际认证公司)具有 NCC 测试的资格。

您能否将 FCC 测试报告转换为 NCC 报告。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jumpei、

    我将对此进行研究、并尽快回复您。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jumpei、

    我就这一请求与国际刑事法院联系,正在等待他们的回复。 我将在收到他们的回复后再次向您更新。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jumpei、

    我没有听说过 ICC、但我的理解是、对于 NCC 台湾、您必须从头开始、不能使用 FCC 测试报告简单地将其转换为 NCC 报告。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说``我就这一请求与 ICC 联系、正在等待他们的回复。 我将在听到他们的回复后再次向您更新。``
    我想等待国际刑事法院的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jumpei、

    我没有收到来自 ICC 的回复。 您是否曾尝试与他们联系? 也许您会更幸运。  

    BR、