This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:从 micro 发送虚拟数据

Guru**** 2927920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1013177/cc2640r2l-sending-dummy-data-from-micro

器件型号:CC2640R2L

您好!
我已经在 CC2640R2上加载了 ble5_poject_zero、现在我想尝试将虚拟数据从我的应用发送到已连接的器件。
发送此数据时应使用什么函数? 我应该在哪里使用它?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请务必查看我们的 SimpleLink Academy 实验 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJ3HKMayaRkezRxrWedgQA__krol.2c__LATEST我们的文档

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salvatore、

    我只是想看看 Clement 的回复是否解决了您的问题?

    最棒的

    NIMA Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    不、我没有解决、但可能我不清楚。

    我尝试每秒更改一次流数据值、以便通过激活通知属性、我可以在 Android 应用程序(例如 BLE Scanner)上读取其变化

    我可以在 main 中执行此操作、还是需要创建另一个任务?
    我应该使用 DATA_service.c 的公共函数来修改数据、还是应该如何修改 DS_StreamVal 变量?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salvatore、

    请参阅 SimpleLink Academy Labs的自定义配置文件部分。 本实验修改 Project Zero 以包含自定义配置文件、并解释 GATT 和 ATT 的工作原理。 任务6介绍了如何定期更新。 这些文档可能有助于了解如何修改数据服务任务以完成您尝试执行的操作。

    请告诉我这是否有帮助。

    最棒的

    NIMA Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我会尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salvatore、

    我只是想跟进、我的回复是否有用?

    最棒的

    NIMA Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很有帮助。 谢谢!