This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564 CC2564A CC2564B DSBGA 封装热阻数据..

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1011141/cc2564c-cc2564-cc2564a-cc2564b-dsbga-package-thermal-resistance-data

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好、团队 CC2564、

如下所示:

1. CC2564A/B 数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2564.pdf )没有任何封装热阻数据。

2. CC2564C 数据表仅提供 VQFN 封装、而不提供 DSBGA 封装。

我正在查找 DSBGA 封装的 CC2564热阻数据。

谢谢、Merril  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    请让我花24小时来了解这一点、然后返回给您。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    有更新吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merril、

    您希望 WCSP BGA 器件的数据正确、而不是 QFN? 我需要向包装团队核实。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    是的。。。 但在搜索时... 可能会获取您能获得的所有数据。

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    所需的封装 (在3P 模块中)是 WCSP-54。

    Thx、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merrill、

    好的、我将检查 WCSP 数据。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    有更新吗?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merrill、

    我必须向包装团队提交申请、可能需要2周时间才能完成。

    此致、

    奥斯卡