This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:SPP 配置文件

Guru**** 2771875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1012957/cc2564moda-spp-profile

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

您好!

我的客户正在寻找支持 SPP 配置文件的器件。
CC2564MODA 支持该功能、但 QDID 69886似乎支持 SPP v1.1、该功能已被弃用。
https://launchstudio.bluetooth.com/ICSDetails/69886

我认为我们无法将其用于新设计、对吧?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于配置文件认证、不能使用过时的版本而不会造成损失。

    话虽如此、对于 SPP、我们有一个支持最新 SPP v1.2的堆栈更新版本:

    https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/124867

    此更新版本应于2021年第3季度推出。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。
    我知道 TI 双模蓝牙堆栈将会更新。
    将支持哪些 MCU?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为计划是支持当前支持的同一组 ARM 架构、但我将进行仔细检查并确认这一点。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的客户是否希望使用 CC2564的特定架构? 了解所使用的确切主机架构将使我能够验证其支持。

    此致、

    Michael