This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:在无 UART 的情况下进行调试

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1011814/cc2640r2l-debug-without-uart

器件型号:CC2640R2L

您好!

我目前正在开发一个使用 CC2640R2L 板载 UART 接口与其他 IC 通信的应用。  CC2640R2L 只有一个 UART 接口。 因此、我无法使用 UART 进行调试。 是否有其他方法可以在不使用 UART 接口的情况下使日志输出可见?

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    首先、我建议利用其他工具、如 ROV 或 此处所述的其他技术

    此外、您还可以考虑其他选项、如"打印"到内存中。  这样、您就可以将所需的日志存储在 RAM 中并使用调试器(使用 cJTAG 完成)访问它。 您还可以使用 SSI (SPI)或某些 GPIO"打印"来调查此问题。

    您还可以禁用 UART 接口、查看问题是否仍然存在。 如果是、则可以重新使用 UART 进行调试打印。

    最后但同样重要的是、您可以在同一 UART 总线上发送调试信息。 您可能必须在另一个 IC 上实施一些 UART 数据包过滤。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我尝试了您的建议使用 ROV、但当我停止处理器时、我始终会得到"从 ROS 服务器接收到异常"。 我也不太确定要寻找什么。
    我会期望出现某种错误或异常、这会导致我的问题的根本原因。 但调试器似乎无法访问任何有用的信息。

    我还尝试了您关于将"打印"到内存的建议。 为此、我使用了 Jlink 的 RTT_viewer 并连接了 Jlink 调试器。
    由于器件不再正常连接、因此似乎会影响应用程序执行。 记录工作正常、但设备无法通过蓝牙发起配对。

    我想避免的最后一个用于改变 UART 用途的选项、因为我需要 UART 接口的全部容量来进行数据传输。

    我怀疑可能存在某种堆栈溢出问题。 您能否检查我的项目并查看您是否可以发现问题?

    此致
    Alex

    [由 Clement]删除文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已从您之前的消息中删除该文件。 E2E 是一个公共论坛、我希望您在分享您的项目之前了解这一点。

    堆栈溢出问题在这些小内存器件上相当常见。 如果你有这种直觉、那么去检查它是否有帮助。 要检查此问题、您可以稍微增大您认为需要的任务的堆栈大小。 如果可能、您可以禁用 UART 传感器、这样就可以利用 ROV 来查看每个任务使用的堆栈大小。

    最后、我还没有向您介绍 我们的调试指南。 研究它 并查看是否有任何帮助可能是有道理的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在7月底之前不在办公室、在此期间将不会在 E2E 上回答。

    如果您的主题需要其他支持、请使用按钮提出相关问题、打开一个新的主题。 这样、合适的专家将为您提供帮助。

    祝你度过美好的夏天。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 我现在可以通过将代码中名为 UART.c 的文件更改为其他文件来使其正常工作。 我认为这会破坏链接、因为 SDK 中已经有一个 UART.c。

    感谢你的帮助,祝你度过了愉快的假期

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    干得不错! 感谢您的介绍。

    此致、