This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:电流测量- Launchpad CC2640R2F

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1013878/cc2640r2f-current-measurement---launchpad-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

您好!

我的问题可以分为两部分。

首先、我想测量我使用 Launchpad 板开发的简单应用的功耗(电流)。 为此、我采用了 TI 提供的 pinStandby 应用程序、它工作正常。 我已移除 GND 引脚上的跳线、并已通过万用表路由信号。 我可以测量大约2mA 的待机电流、如果 LED 亮起、该电流会略微上升。 我将使用该示例的 RTOS 变体。 该值是否正确?

第二个。 我看到 RTOS 支持芯片的待机模式。 我找不到一个简单的示例来测试这一点。 理想情况下、我希望看到芯片消耗的电流仅为 mA 的一小部分、以证明它确实已进入待机模式。 我已经阅读过修改示例以进入待机模式、但无法使其正常工作。 是否有人可以提供简单的分步指南来验证待机模式、或让我找到现有解决方案? 我使用的工具是标准工具、Launchpad 和万用表、没有定制的 boarsd 或类似工具。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shailesh、

    我建议参考 位于/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_xx_xx/docs/tidrivers/Power_Management.pdf.的 SimpleLink SDK 电源管理 这将指导您完成 TI-RTOS 的 API 和电源策略。  

    有关如何测量电流消耗的信息、请参阅以下文档: 测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗 您应移除所有跳线以断开 XDS110调试器与器件的连接、从而获得精确的电流测量。  

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    从 Daniel o 共享的文档中、您应该使用直流电源分析仪来测量电流消耗。 但是、Keysight 直流电源分析仪成本高昂。  

    待机电流不稳定。 如果您使用的是便宜的万用表、由于分辨率的原因、您将无法测量此待机电流。 但是、如果您可以使用高端 Fluke 万用表、则可以测量平均待机电流。 我以前做过这个。 用于测试的示例程序是简单外设在5秒后禁用广播。

    -kel