This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 &放大器;广播?

Guru**** 2516540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1011834/cc2541-cc2541-broadcast

器件型号:CC2541

您好的团队:

蓝牙 cc2541进入待机模式一段时间后、蓝牙 cc2541无法搜索广播。 这通常是由一些因素引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否指定您正在使用的堆栈版本?

    您是否还可以指定导致此问题的因素?

    请随时添加您认为相关的所有信息。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    最好在一分钟内重新启动天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关正在运行的测试的更多详细信息? 您迄今为止提供的描述可能不足以让我理解问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动和缺少详细信息、我正在关闭此主题。

    如果需要、请打开一个新主题。 确保提供所有必要的详细信息和描述、以便重现并解决您的问题。

    感谢您的理解。

    此致、