This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:解决方案确认

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F-Q1, INA233, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1011702/cc2640r2f-q1-solution-confirm

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他器件: INA233TCAN4550

大家好 、

这是一个用于汽车的信号采集项目。 主器件和从器件均选择 CC2640R2F-Q1控制器。
从器件:通过 INA233定期(暂定为每1秒)收集电压值、然后将 BLE 发送到主器件。 (从器件的设计相同、但收集了不同位置的电压)
主机:接收到8个从机的电压数据后、通过 CAN 将其发送到高级 ECU。 (通过 TCAN4550扩展 CAN 接口)

客户计划像这样设计软件:
1.在从设备上电后启用广播。
主器件发现从器件、连接、然后启用从器件特定特性值的 notify 属性。
3.从机定期收集数据并向主机发送通知。
此设计是否可行? 是否有更好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    延迟和吞吐量方面有哪些要求?

    对于低功耗蓝牙版本、有哪些要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。

    如果需要、请打开新主题。

    此致、