This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT-MSPAUDSOURCE:A3DP-Sink 演示中发生构建错误

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XMSPBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1012132/bt-mspaudsource-build-error-occurred-in-a3dp-sink-demo

器件型号:BT-MSPAUDSOURCE

您好、专家、

我尝试 在 CCS 中构建 CC256XMSPBTBLESW A3DPDemo_SRC。

   CC256x MSP430 Bluetopia SDK\v1.5 R2\MSP430_Experiments\Samples\A3DPDemo_SNK

但是、发生了构建错误。 请参阅日志文件。

   e2e.ti.com/.../A3DPDemo_5F00_SNK_2D002D00_build-log_2D00_1.txt

请给我建议。 如果 SDK 中的 cmd 文件错误,请提供正确的 cmd 文件 ?

此致、
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我能够成功地在我的设置上构建演示、尽管必须进行一些修改。 它们是:

    我需要安装旧的 MSP430编译器、v4.4.8 MSP 编译器是特定的。

    2.我需要确保输出格式为"传统 COFF"

    3.我需要将 BTPSVEND.c 的第149行从改为

    *Dest++=_data20_read_char ((* Source)++);

    更改为

    *Dest++=__data20_read_char ((*源)++);

    请注意所需的额外"_"。

    除此之外、无需对我的 CCS 环境进行任何更改即可成功编译工程。 您看到的错误看起来像 libBluetopia.a 文件未正确链接。 实际上、您的链接器命令字符串似乎缺少它。

    我建议您安装旧的 MSP430编译器、然后重试。 如果这不起作用、请检查项目设置中的链接器包含路径、并查看它是否与 libBluetopia.a 实际位于系统上的位置相匹配。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢你。

    我按照您的建议1) 2) 3)并尝试使用 v4.4.8 MSP 编译器进行编译。
    但是仍然遇到不同的构建错误、如下所示。

    对此有什么意见?

    e2e.ti.com/.../A3DPDemo_5F00_SNK_2D002D00_build-log_2D00_2.txt

    此外、我想知道您使用的是哪个版本的 CCS。

    此致、
    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我使用的是 CCS 9.3。

    查看您现在看到的错误、看起来链接器无法找到 libc.a 库。 请确保您已安装所需的 MSP430 SDK、并且您的链接器包含路径已正确定义。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已重新安装 CC 9.3,并按照您的说明1) 2) 3)。  然后、我成功构建 了。

    CCS 版本很重要。  

    非常感谢你的帮助。

    此致、
    Saito