您好!
在 Project Zero 示例中、我如何降低功耗。 我打算缩短广播时间、以便射频处于非活动状态、并可以在电池高效模式下运行。
但是、尽管完全禁用了广播(在 GAP_DEVICE_INIT_DONE_EVENT 中添加了 GapAdv_ENABLE 注释)、并通过扫描仪验证了这一点、但功耗平均约为4mA。
我正在使用 Energytrace 对此进行验证。
目标用例是 DMM BLE+ Zigbee 终端设备。 我已对 ZED 功耗进行了分类(通过删除 BLE_START 进行验证)。 BLE 器件导致了这种功耗问题、因此我使用 project_zero 对其进行了测试。
我希望平均功耗大约为2uA、与 ZED 类似
(我原来的 ZED 帖子: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/965742/cc2652r-zed-consuming-too-much-current-in-standby-mode)。
我已经验证了是否设置了 CUI_DISABLE 以及是否未设置 Board_display_UART (在项目零配置中的任何位置都找不到它)。 SDK 4.40。
您能不能建议为何即使禁用广播后功耗也如此高。
是否有概述运行休眠设备最佳方法的建议/文档?
谢谢
Akhilesh