This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564CYFVT 数据表

Guru**** 2788785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1011704/cc2564c-cc2564cyfvt-datasheet

器件型号:CC2564C

您好!

我的客户正在寻找 CC2564CYFVT 数据表。
CC2564C 数据表向公众开放、但我找不到 YFVT 的封装信息。

您能否为我提供 CC2564CYFVT 的数据表?

客户使用 CC2564BYFVT 制造产品、但该器件仅通过了 BTv4.1认证。 他们希望使用 CC2564CYFVT 来支持 BTv4.2~5.0。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rei、

    我将对此进行研究、并尽快回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    感谢你的答复。 我期待收到您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REI、

    由于这是定制器件、因此我无法在 E2E 上公开共享数据表。 我将向您发送一个朋友请求、以便我可以通过直接消息与您分享。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    非常感谢。 我批准了这项请求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REI、

    我已经通过 DM 与您分享了数据表。 我将关闭此主题。 对于任何其他查询、请启动一个新的查询。

    BR、