This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541抗扰度测试

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1011816/cc2541-cc2541-immunity-test

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2591

您好、TI、

我有一个小问题、我需要您的支持、因为您的经验比我多。  

在 Xsens、我们在两个产品中使用了无线电芯片 CC2541和放大器 CC2591、在 PCB 设计期间、我遵循了参考设计手册、对我们可以实现的无线电距离非常满意。

在我们的实验室中、我们在内部构建了预合规 EMC、以在原型设计轮次期间用作指示器。 为了模拟此环境、以下器件正在使用。 帐篷、天线、频谱分析仪、TekBox 放大器、EMC 探头。 辐射测试在我们的实验室以及 Telefication 通过、但抗扰性测试在我们的实验室和 Telefication 失败。

当我们尝试通过抗扰性测试时、实际出现的问题是、在1.21GHz 至1.22GHz 的特定频率范围内、PER 的分组差错率非常高(80%- 90%)。   

遗憾的是、法规根据 ETSI EN 301 489-17进行了更改、因为过去我们没有遇到此问题。  

我所做的故障排除是在无线电芯片中安装铝屏蔽、为了通过测试、我稍微降低了 PER、但不降低了10%。  

您能帮我找出此问题的根本原因吗?  

此致

Apostolos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Apostolos、您好!

    我建议提交 设计审查申请。 这将使我们能够更好地查看您的设计并 尝试找出问题。

    此致、

    最棒的